欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

丝锥夹头的种类与优点

  • 2023.02.01 14:00:46
  • 米思米
  • 3140

旋转丝锥时使用的工具。

丝锥夹头的种类与优点  

优点

·         用丝锥加工螺孔(内螺纹)时,用于旋转丝锥。一字型的丝锥扳手可利用双手旋转,可提升作业效率。
※丝锥…用于攻内螺纹的工具。

丝锥扳手的种类

T型棘轮丝锥夹头
这是便于操作且易于使用的棘轮式。
具有双衬里结构,右旋或左旋螺纹均可使用。

丝锥夹头的种类与优点

T型丝锥夹头
这是可以单手操作的型号。
固定孔为双重结构,请根据丝锥尺寸,将丝锥完全插入。

丝锥夹头的种类与优点

使用方法

① 利用电钻在加工工件上钻出呈90°的底孔。

丝锥夹头的种类与优点

② 顺时针旋转,每攻丝1圈反向旋转1/4圈。请不断重复进行这一操作。
 使用攻丝油等润滑油,则加工出的螺纹更加精美。

丝锥夹头的种类与优点

小知识  关于棘轮式

当向一个方向转动时齿轮会被固定住,丝杆可以转动,而向反方向转动时,齿轮脱开,丝杆不转动(空转状态)的机构。例如,向右转动拧紧,向左转动则空转,从而无需调整丝锥夹头即可便捷地进行操作。

 板牙手柄

丝锥夹头的种类与优点

优点

·         利用板牙加工外螺纹时,使用这一工具让板牙旋转。
※板牙…用于加工外螺纹的工具。

使用方法

① 将板牙安装到扳手上,利用紧定螺丝固定。

丝锥夹头的种类与优点

② 让加工工件保持水平,旋转2~3圈拧入。
 请每攻丝3/4圈,回退1/4圈,不断反复这一操作。
 使用攻丝油等润滑油,则加工出的螺纹更加精美。

丝锥夹头的种类与优点

要点如下!板牙扳手

· 请确认板牙的外径(φ)。

要点如下!丝锥扳手

· 请确认丝锥直径(mm)。
 
※ 仅当使用气动丝锥进行作业时,适用尺寸比丝锥直径大约8mm左右为佳。
  (例)1/4PT=约6.3mm+8mm=14.3mm

丝锥夹头的种类与优点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities